系统日志

系统日志是一种通用机制,用于公开来自
FactoryTalk Optix Studio
的消息以监测软件执行流和诊断问题。这些日志由
FactoryTalk Optix 应用程序
和
FactoryTalk Optix Studio
发出。
FactoryTalk Optix Runtime
日志的位置取决于目标设备操作系统:
  • 嵌入式设备:
    /persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
  • Windows 设备:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
  • Ubuntu 设备:
    /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log
    小贴士: 在 RuntimeTools 安装过程中,可以更改默认安装路径。如果将 RuntimeTools 安装到自定义位置,则日志将存储在自定义位置的
    Log
    子目录中。
在
FactoryTalk Optix Studio
设计阶段,发生的任何日志消息都将显示在
FactoryTalk Optix Studio
的底部栏中并保存。
通过启动
FactoryTalk Optix 应用程序
来运行源项目时,既可以从本地开发计算机监测日志事件,也可以从部署了
FactoryTalk Optix Runtime
应用程序的目标设备监测。
FactoryTalk Optix Runtime
日志事件显示在
FactoryTalk Optix Studio
用户界面中以目标设备为名称的单独状态选项卡上。
小贴士: 可以选择日志消息中的对象,以在
项目视图
中突出显示它们。
这些日志还会保存在文件系统中的以下位置:
  • 对于在本地仿真中启动的项目:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
  • 对于在目标设备上启动的项目:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Log\Device\<Devicename>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal