配置 REST API 客户端

从库添加 REST API 客户端 NetLogic 以显示 HTTP 方法。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 在
    库
    中,搜索
    REST API Client
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    REST API 客户端
    拖到
    项目视图
    中的
    NetLogic
    上。
    在
    项目视图
    中,
    RESTApiClient
    显示在
    NetLogic
    文件夹中。
  4. 关闭
    库
    。
  5. (可选)在
    属性
    中,编辑:
    • 超时
      。因未收到响应而取消请求后的时间。默认为 10 秒。
    • 用户代理
      。表示作为请求来源的应用程序的字符串。默认为 FTOptix。
在应用程序逻辑中使用提供的 GET、POST 和 PUT 方法。请参见HTTP 方法。
小贴士: 例如,可以通过按钮对象的 MouseClick 事件触发方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal