HTTP 方法

REST API 客户端 NetLogic 提供了以下 HTTP 方法:GET、POST、PUT。

Get

GET 方法用于从 API 端点请求数据。
输入参数
参数
说明
apiUrl
用于访问 API 的端点地址。
queryString
要传递给 API 端点的参数。
bearerToken
用于验证请求的令牌。

Post

POST 方法用于将数据发送到 API 端点,并在服务器上创建资源。
输入参数
参数
说明
apiUrl
用于访问 API 的端点地址。
requestBody
要发送到服务器(位于 API 端点之后)的数据。
bearerToken
用于验证请求的令牌。
contentType
资源的原始介质类型。

Put

PUT 方法用于将数据发送到 API 端点,并可在服务器上创建或替换资源。
输入参数
参数
说明
apiUrl
用于访问 API 的端点地址。
requestBody
要发送到服务器(位于 API 端点之后)的数据。
bearerToken
用于验证请求的令牌。
contentType
资源的原始介质类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal