创建可被外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法

创建可被外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  1. 创建可被外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法
  2. 创建对象类型。请参见创建类型对象。
  3. 在中,右键单击对象类型,然后选择
    添加自定义行为
    。
  4. 右键单击对象类型,然后选择
    打开 .NET 代码编辑器 (外部)
    。
    外部代码编辑器将打开。在 NetLogic 中添加以下代码:
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
在代码编辑器中开发方法。有关完整示例,请参见开发可由外部 OPC UA 客户端调用的方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal