读取或写入字段变量

使用 C# API 读取或写入一个或一组变量。这些 API 由
IUAVariable
、
InformationModel
和
IUANode
类提供。
在以下情况下,可以读取或写入多个变量:
  • 在继续执行其他操作之前读取或写入整组变量。在编写配方时,这种方法很有用。
  • 限制与字段的通信次数以提高性能。
小贴士: 在发生执行错误时,用于读取或写入字段变量的方法会生成异常。可以使用
try
和
catch
指令捕获和管理异常。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal