搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
使字段变量保持同步
使用 C# API 使所关注字段变量中引用的项目变量保持同步。
小贴士:
必须在
RemoteVariableSynchronizer
对象中添加以下项目变量。
要实现与字段变量值变化相关的 C# 逻辑,必须使用此对象。
C# API 参考
RemoteVariableSynchronizer() 构造函数
RemoteVariableSynchronizer.Add(variables)
RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)
字段变量
读取或写入字段变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal