搜索
FactoryTalk Optix 1.7.x 帮助
趋势图中的时区
在运行时,
趋势图
对象会以 UTC 标准时区显示 X 轴中的数据。
使用趋势图的
参考时区
属性,可指定数据是以本地时区还是会话时区显示。当
趋势图
对象连接到
数据记录器
时,必须启用应用程序的
本地时间日志
属性才能以本地时区存储数据。
时区
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal