时区
在运行时,会以标准时区来记录图形对象中所显示事件的日期和时间。
FactoryTalk Optix
支持三个时区:- UTC 标准时区。
- 运行FTOptixApplication的机器的本地时区。
- 远程会话中的应用程序支持的会话时区。
日期和时间格式符合 OPC UA 数据类型
DateTime
的规范。用于管理日期和时间事件的
BaseEventType
对象属性包括:
属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
时间 | UtcTime | 位于以下时区的日期和时间:UTC 标准时区 + 0。 |
LocalTime | TimeZoneDataType | UTC 日期和时间与应用程序设备的本地日期和时间之间的偏移量,以分钟为单位。例如,在设置为 UTC + 2 的设备上,偏移量是 120 分钟。如果适用,偏移量可能包括 DaylightSavingInOffset 。 |
TimeZoneOffset | TimeZoneDataType | 以下时区的日期和时间会话偏移量:UTC + 0。 |
提供反馈