修改 UI 缩放

UI 缩放允许您更改运行时显示的所有界面元素的大小。
用户界面对象和字体的本地大小值乘以
缩放因子
。此更改仅应用于本地计算机。还可以在运行时修改,无需重新启动应用程序。
在运行时设置该值时,将立即应用。在应用程序启动时,如果先前设置了缩放因子,则运行时会使用设备设置。否则,使用当前 UI会话中找到的值。请参见开发特定于用户的持久设置
小贴士:
对于本地画面引擎会话,缩放因子值将随项目的应用程序文件一起保存并应用于该项目。对于 Web画面引擎会话,缩放因子值将保存在浏览器本地存储中,并应用于具有指定路径的特定域上的每个运行时。
WebIde 仿真器当前不支持 UI 会话的缩放因子属性。
  1. 中,选择适用的
    UISession
    对象。
  2. 中,编辑
    缩放因子
    的值。
    UI 元素的默认大小将乘以缩放因子。例如,如果您将系数设置为
    2
    ,所有 UI 对象和字体将会是其本地尺寸的两倍大。
    小贴士: 您还可以通过
    {Session}/ScaleFactor
    别名创建动态链接,以动态控制图形对象的缩放。即使在画面引擎中没有自定义 UI会话对象,也可以创建动态链接。
    关闭并重新打开应用程序后,设置的缩放因子将保持不变,直到再次修改为止。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal