将事件配置为生成 PDF

为事件配置
生成 PDF
方法,以指定报表的输出文件和区域设置。
先决条件
  1. 将事件配置为生成 PDF
  2. 添加按钮以触发报表生成。
    有关更多信息,请参见按钮。
  3. 在
    项目视图
    中,选择按钮。
  4. 在
    事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    黑色添加图标
    。
  5. 浏览到报表对象并展开,选择
    生成 PDF
    ,然后选择
    选择
    。
  6. 在
    属性
    中的
    输入参数
    下面,在
    OutputPath
    中,输入报表的目标位置。
    例如,输入
    %APPLICATIONDIR%/Report.pdf
    以在项目的
    ApplicationFiles
    目录中生成一个
    Report.pdf
    文件。
  7. (可选)在
    属性
    的
    LocaleId
    中,选择报表的区域设置。
    小贴士: 文本翻译、计量单位和报表格式由区域设置确定。如果未在
    LocaleId
    中输入值,则报表会使用项目的区域设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal