编辑项目模板

要编辑项目模板,请打开该模板并修改其中的内容,使该模板默认显示在借助于它创建的项目中。您还可以编辑模板卡上显示的模板名称和描述,以描述模板的内容。
  1. 在主工具栏中,选择
    项目
    。
    起始页将打开。
  2. 通过选择以下任一选项打开模板:
    • 最近模板。选择
      主页
      或选择
      打开
      ,然后选择
      最近
      以选择要打开的模板。
    • 远程模板。依次选择
      打开
      和
      远程
      以选择要打开的模板,或者输入
      远程 URL
      和
      位置
      以选择远程模板。
    • Optix 模板。选择
      打开
      ,然后选择
      模板
      以选择要打开的 Optix 模板。
  3. 更改 Optix 模板中的内容。
  4. 使用以下方法保存 Optix 模板:
    • 同名。在工具栏中,选择
      保存图标
      保存
      。
    • 不同的名称:
      1. 名称
        。输入 Optix 模板的名称。
      2. 保存类型
        。选择“Optix 模板 (*.optixt)”。
      3. 位置
        。模板的位置为只读。
        提醒事项: Optix 模板存储在
        C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
        中。Optix 模板名称以 FTOptix_template_ 为前缀。
      4. (可选)
        使用版本控制
        。选中此选项将跟踪对 Optix 模板进行的更改并将模板存储在 Git 存储库中。
      5. (可选)
        加密敏感信息
        。选中此选项将对 Optix 模板中包含的敏感数据进行加密。
      6. 选择
        确定
        。
    • 同名并提交到存储库。在工具栏中,选择
      保存
      保存并提交
      。
  5. 更改在选择模板时显示在卡上的默认模板名称和描述:
    1. 在
      属性
      的
      显示名称
      中,键入模板的描述性名称。
    2. 在
      说明
      中,键入说明,例如模板的用途。
      小贴士: 冗长的模板说明会被截断,但当将鼠标悬停在模板卡上的说明时会完整显示。
  6. 要关闭模板,请在主工具栏中选择
    项目图标
    项目
    ,然后在起始页上选择
    关闭项目
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal