创建项目模板

创建项目模板,以包含基于该模板的项目的默认内容。从现有项目创建模板。默认情况下,基于模板创建的新项目包含该模板的内容。
  1. 在使用模板创建的项目中添加要显示为默认内容的内容。
  2. 在工具栏中,选择
    保存图标
    保存
    后面的向下箭头,然后选择
    另存为
    。
  3. 在
    项目另存为
    中,填写:
    • 名称
      。输入项目的新名称。
    • 位置
      。键入要将项目保存到的路径。选择并浏览文件夹以导航到所需位置。
    • 模板
      。选择此选项会将项目另存为模板。
    • (可选)
      使用版本控制
      。选中此选项将跟踪对项目进行的更改并将项目存储在 Git 存储库中。
    • (可选)
      加密敏感信息
      。选择以加密项目中包含的敏感数据。
  4. 选择
    确定
    。
  5. (可选)在起始页上新创建模板磁贴的左上角,要将模板添加到收藏夹,请选择
    添加到收藏夹图标
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal