在设计时配置受信任的证书

在设计时,通过导入包含证书的文件来设置受信任的证书。
小贴士: 这将配置应用程序传输信任。要配置证书用户登录,请参见配置证书用户登录。
  1. 在工具栏中,选择
    浏览项目文件图标
    浏览项目文件
    。
  2. 选择一个证书,然后选择
    导入文件图标
    导入文件
    。
  3. 选择证书。
    有关更多信息,请参见证书和密钥位置。
  4. 选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal