配置证书用户登录
为 OPC UA 证书用户登录配置受信任的 X.509 用户证书。
获取所需的 X.509 用户证书。
位于
PKI/Trusted/Certs
的应用程序传输信任存储库授权客户端打开 SecureChannel。位于 PKI/User/Trusted/Certs
的用户身份信任存储库授权 OPC UA 证书用户登录。受信任用于应用程序传输的证书不会自动作为用户身份凭据被接受。
- 在项目文件中,打开PKI/User/Trusted/Certs。
- 将所需的 X.509 用户证书复制到PKI/User/Trusted/Certs。
- 如果用户证书由 CA 颁发,则将 CA 证书复制到PKI/User/Issuers/Certs。
OPC UA 服务器授权受信任的用户证书进行证书用户登录。
重要提示:
内置 Root 和 RootUserType 用户的证书身份验证被设计层面所阻止。基于密码的登录不受影响。
提供反馈