将节点导出到 NodeSet

将节点导出到 NodeSet
XML
文件。使用导出的文件交换
OPC UA 配套规范
。
先决条件
将节点添加到项目。请参见项目节点。
  1. 要将节点导出到 NodeSet
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击要导出的节点并选择
    导出到 NodeSet
    。
    小贴士: 不能导出根项目节点。
  3. 选择 NodeSet
    XML
    文件的位置。
    选择的节点和子节点将被导出。
  4. (可选)在导出通知中,选择
    打开包含文件夹
    以导航到导出的 NodeSet
    XML
    文件。
将 NodeSet 导入到 OPC UA 服务器、另一个
FactoryTalk Optix
项目,或在 OPC UA 客户端中脱机浏览节点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal