MQTT 事件记录器发布
了解 MQTT 事件记录器发布功能及其用例,包括集中日志记录和诊断。
MQTT 事件发布支持跨生产区域和监督系统共享事件,从而支持集中日志记录和诊断,以提高运营效率和系统安全性。您可以实施集中管理的日志系统,从而使操作员无需停止运行时或手动检查日志即可解决问题。此外,MQTT 事件发布可以支持整个集中诊断中心,从而实现数千个事件的传输,并提供全面的诊断和监测功能。
通过使用 MQTT 事件发布,您可以:
- 在互联系统之间共享关键运行时信息,从而确保所有相关方都了解运行状态和问题。
- 使监督系统能够高效地识别和解决问题,从而最大限度减少停机时间并优化资源分配。
- 创建一个安全的互联生态系统,使运行时日志和事件可跨生产线和监督系统进行访问。
- 当生成特定 PDF 报表,运行时终止,或画面加载或数据转换出现问题时,通知主管。
- 当 RAM 使用率超过 90% 并导致存储并转发缓冲区冻结时,向操作员发出警告。
mqtt
event publishing
提供反馈