添加 MQTT 发布者
配置 MQTT 发布者将消息发布到 MQTT 代理定义的主题上。任何订阅该主题的 MQTT 客户端都会接收这些消息。
小贴士:
发布者仅支持标量变量。不支持数组、UDT 和其他非标量变量。
- 在项目视图中,右键单击MQTT,选择。
- 在属性中,配置:
- 采样模式
- 无- 禁用自动记录。可以通过调用采样方法进行记录
- 定期- 定期记录所有选定变量的值
- 值变化- 仅定期记录自上次采样以来发生变化的选定变量的值。
- 采样周期
- 将变量记录到数据库的频率。两次采样之间的时间间隔,单位为小时,精度为毫秒。
- 轮询时间
- 从外部或内部源(如控制器或FactoryTalk Optix模型)读取/更新变量的频率。两次轮询之间的间隔(以小时为单位,精确到毫秒)。
- 数据源
- 指定数据源:
- 文件夹- 该文件夹包含变量,这些变量的值将被发送到代理。文件夹节点必须是全局对象,不是基于会话的对象。
- 数据记录器- 指定要发布的变量的数据记录器集。
- 事件记录器- 指定要发布的事件记录器的事件特性集。
- 主题
- 发布者向其发送消息的 MQTT 主题。
- QoS
- MQTT 服务质量 (QoS),定义了特定消息的传递保证:0- 至多一次(可能会丢失消息)。1- 至少一次(确保消息传递,但是可能重复传递消息)。2- 恰好一次(确保消息传递,没有重复)。
- 保留
- 启用或禁用保留有关主题的已读消息。
- 存储并转发
- “存储并转发”可存储数据,以防存储连接暂时丢失。请参见存储并转发。
- 存储转发已启用。启用或禁用存储转发功能。
- 存储转发缓冲区最大大小。缓冲区中的最大元素数,可设置为 1 到 100000。元素是数据库表中的一个条目(行)。
- 存储转发缓冲区覆盖。如果设置为真,在达到缓冲区上限时将使用新数据覆盖最旧的条目。如果设置为假,在达到缓冲区上限时将忽略新数据。小贴士: 以下诊断只读属性可用:存储转发缓冲区使用情况。显示缓冲区中当前使用的元素数。存储转发缓冲区溢出。假 - 表示当前正在处理即将到来的数据。真 - 表示缓冲区已满,将忽略当前即将到来的数据。
项目视图
的 MQTT
文件夹中会出现 MQTT 发布者
对象。提供反馈