配置自定义有效负载

通过修改 MQTT 发布者属性并定义标头和记录字符串格式来配置自定义有效负载。
  1. 配置自定义有效负载
  2. 在“项目视图”中,选择要修改的 MQTT 发布者。
  3. 在属性中的
    有效负载格式器
    下:
    1. 将
      已启用 PF
      设置为
      真
      。
      已启用有效负载格式器。
    2. 在
      PF 头部
      旁边,选择动态链接。
    3. 在新窗口的
      高级
      选项卡中,定义标头字符串格式,然后选择
      关闭
      。
    4. 在
      PF 记录
      旁边,选择动态链接。
    5. 在新窗口的
      高级
      选项卡中,定义记录字符串格式,然后选择
      关闭
      。
      小贴士: 如果没有任何记录,可以将
      PF 记录
      留空。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal