添加事件记录器

将事件记录器配置为在表中显示所存储的值。
先决条件
为事件记录器创建数据库。请参见创建嵌入式数据库或创建 ODBC 数据库。
  1. 添加事件记录器
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    记录器
    ,然后选择
    新建
    事件记录器
    。
  3. 要将本地化字符串的翻译存储在数据库1)中,请在
    区域设置
    中输入区域设置 ID。
    例如,输入
    en-US
    。
  4. 要添加事件配置并记录关注的事件,请执行以下操作:
    1. 在
      属性
      中,选择
      事件配置
      旁边的
      黑色添加图标
      。
    2. 在
      事件配置
      #
      下,设置
      事件源
      。
      源
      事件源
      值
      侦听子树
      值
      任何项目对象:
      (无值)
      真
      节点/对象及其所有子对象:
      动态链接(父节点/对象)
      真
      特定项目对象:
      动态链接(特定对象)
      假
    3. 在
      事件类型
      中,选择所关注的事件类型。
      小贴士: 考虑为审计事件类型创建专用的事件记录器。
    4. 在编辑器中,选择要记录的变量,然后选择
      应用
      。
      重要提示:
      当选择要记录的变量时,将在
      要记录的事件字段
      下面自动设置动态链接。动态链接指向自动选择的相应事件参数。如果事件参数不表示所关注的数据,请在
      动态链接
      对话框中选择其他特性。
      可以使用动态链接或转换器(例如,字符串格式器)组合多个事件参数。
    5. 要仅记录在用户与应用程序交互时生成的事件,请将
      排除非交互式会话
      设置为
      真
      。
  5. 在
    数据库
    中,选择用于存储所选属性的数据库。
1
LocalizedText
类型的数据(例如报警事件消息
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal