智能对象

确保已设置该功能。请参见设置智能对象。
  1. 要创建控制器实例,请右键单击
    SmartObjects
    文件夹,然后选择:
    新建
    SmartObjects
    类型
    SmartObjectImporter
    。
    如果您有多个控制器,则必须创建多个实例。
  2. 定义控制器的设置:
    1. 在
      ControllerFilePath
      中,输入控制器的文件路径。
    2. 在
      IPAddress
      中,输入控制器的 IP 地址。
  3. 右键单击控制器,然后执行以下操作:
    1. 要读取智能对象模型,请执行
      ReadModels
      方法。
      SmartObjectImporter 的新属性将按照命名约定
      so_model_name
      的目标
      显示。可以使用这些属性为同步对象模型定义
      FactoryTalk Optix
      模型位置。
    2. 要将智能对象模型移动到 FTOptix 模型,请执行
      ImportSmartObjects
      方法。
      导入的 SmartObjectImporter 模型将按照命名约定
      so_model_name
      的目标
      显示在预定义的位置。可以使用这些属性为同步对象模型定义
      FactoryTalk Optix
      模型位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal