设置智能对象

  1. 创建 FactoryTalk Optix 项目。
    请参见创建项目。
  2. 转至,然后在
    Scripts
    文件夹中选择
    智能对象
    库。
  3. 在项目视图中,将该库拖动到
    NetLogic
    文件夹中。
    应使用以下对象更新 NetLogic 文件夹:
    -SmartObjects[Folder] -Types[Folder] -SmartObjectImporter[DataType] -SmartObjectsDesignTime[NetLogic Script] -SmartObjectRuntime[NetLogic Script] -Status[Variable]
  4. 从产品兼容性和下载中心 (Product Compatibility and Download Center, PCDC) 下载程序包
    Sync_Objects_
    vX.YY.ZZ
    .zip
    。
    其中,
    vX.YY.ZZ
    是文件的当前版本,例如
    v1.23.45
  5. 在本地驱动器上保存并解压此程序包。
  6. 打开
    config.xml
    ,然后修改所需的设置:
    1. 输入 FactoryTalk Optix Studio 位置路径。
    2. 输入 FactoryTalk Optix 项目的位置路径。
  7. 运行脚本文件
    install.bat
    。
    本地 NuGet 软件包安装在
    config.xml
    的 6中定义的 FactoryTalk Optix 项目中。该脚本还会将两个外部 NuGet 程序包下载并安装到项目中:
    NetMQ 4.0.1.13
    和
    Newtonsoft.Json 13.0.3
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal