推送库

将远程库推送到远程 Git 存储库,以便将更改提供给远程库的其他用户。
警告: 如果您使用的是自定义
FactoryTalk Optix Studio
或
FactoryTalk Optix Studio
测试版,将库更新推送到远程存储库会导致其他不使用同一
FactoryTalk Optix Studio
版本通道的用户无法拉取库。
先决条件
为版本控制提供商配置用户标识。提供商可能会在某些情况下变得不可用。请参阅 配置版本控制 以配置您的用户标识,并验证您的提供商是否可用。
  1. 推送库
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  3. 选择 推送图标
    推送
    。
    将出现
    推送远程库
    ,表示具有较旧版本的
    FactoryTalk Optix
    用户在更新其
    FactoryTalk Optix
    版本之前,将无法使用您要推送的库。
  4. 选择
    推送
    。
  5. 在
    推送到远程
    中,填写:
    • 标识
      。选择您的标识。这可以是您的
      GitLab®
      或
      GitHub®
      标识。
    • 所有者/组
      。选择存储库的所有者或组。这可以是您的标识或您所属的组。
    • 专用
      。选择此选项可创建只有选定所有者或组可与项目关联的专用存储库。
    • 公共
      。选择此选项可创建其他所有者和组可与项目关联的公共存储库。
    • URL
      。根据所选设置显示存储库的 URL。
  6. 选择
    推送到远程
    。
    小贴士: 可以在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中管理远程存储库 URL 和用户凭据。有关更多信息,请参见配置版本控制。
    小贴士: 要使用版本控制,FactoryTalk Optix 库名称和存储库名称必须匹配。库和存储库名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
该库将推送到远程存储库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal