配置缩放布局

要配置缩放布局,请添加一个缩放布局对象及其子对象,然后更改缩放布局的属性。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击包含缩放布局对象的节点,然后选择
    新建
    容器
    缩放布局
    。
    例如,在
    MainWindow (type)
    下添加缩放布局。
  2. (可选)将光标悬停在缩放布局上,选择
    编辑图标
    ,然后输入对象的自定义名称。
  3. 在缩放布局下添加或移动子图形对象。
    有关如何移动图形对象的更多信息,请参见移动节点。
    例如,在网格布局下添加按钮以创建按钮网格。请参见按钮。
  4. 在
    项目视图
    中,双击缩放布局对象,然后在
    属性
    中完成:
    • 填充模式
      。选择
      适应
      以在调整缩放布局对象大小时保持子对象的原始纵横比;选择
      拉伸
      以在调整缩放布局对象大小时忽略子对象的原始纵横比。
    • 字体缩放
      。当调整缩放布局容器的大小时,可以缩放子对象的字体大小。
    • 水平对齐
      。设置为
      拉伸
      时,可在父容器调整大小时水平调整缩放布局的大小。
    • 垂直对齐
      。设置为
      拉伸
      时,可在父容器调整大小时垂直调整缩放布局对象的大小。
    • 原始宽度
      和
      原始高度
      。确定缩放布局对象的起始大小。
      重要提示: 只有在
      项目视图
      中双击缩放布局对象时,
      原始宽度
      和
      原始高度
      属性才会可见。
      小贴士: 还可以通过在编辑器中调整缩放布局容器的大小来调整
      原始宽度
      和
      原始高度
      。
    • (可选)
      左边距
      、
      上边距
      、
      右边距
      、
      下边距
      。设置缩放布局对象的边距。
有关缩放布局实现的示例,请参见 缩放布局
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal