配置 LED

添加 LED 对象并编辑其属性。
  1. 在
    项目视图
    的
    UI
    中,右键单击容器,然后选择
    新建
    基本控件
    LED
    。
  2. 在
    属性
    中,配置
    LED
    设置:
    1. 在
      活动
      和布尔变量之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
      例如,创建指向报警的
      活动
      属性的动态链接。当报警处于活动状态时,这会使 LED 处于活动状态。有关报警的更多信息,请参见报警。
    2. 将
      活动时闪烁
      设置为以下任一项:
      • 假
        。LED 在活动时不闪烁。
      • 真
        。LED 在活动时闪烁。
      • 指向布尔变量的动态链接,可通过链接的变量值控制 LED 闪烁。
  3. (可选)在
    属性
    中,配置
    外观
    :
    • 可见
      。在运行时显示或隐藏 LED。
    • 已启用
      。启用用户在运行时与 LED 的交互。
    • 不透明度
      。将 LED 不透明度从
      0
      (透明)设置为
      100
      (不透明)。
    • 旋转
      。将 LED 旋转指定的度数。
    • 外观
      。选择
      圆形
      或
      矩形
      以更改 LED 形状。
    • 颜色
      。设置 LED 颜色。
  4. (可选)在
    属性
    或编辑器中,配置
    大小和布局
    设置。
  5. (可选)要在 LED 中显示文本,请在
    属性
    中配置
    文本和字体
    :
    • 文本
      。输入要在 LED 中显示的文本,或创建指向字符串变量的动态链接。
    • 文本颜色
      。设置文本的颜色。
    • 文本位置
      。选择相对于 LED 的文本位置。
    • 自动换行
      。在文本宽度大于容器时自动换行。
    • 文本修剪
      。将容器无法容纳的文本替换为
      ...
      。
    • 字体系列
      。选择文本的字体系列。
    • 字体大小
      。设置文本的字体大小。
    • 字体粗细
      。选择文本的字体粗细。
    • 字体斜体
      。向文本应用斜体字体。
  6. (可选)要在 LED 中显示图像,请在
    属性
    中配置
    图像
    :
    • 图像路径
      。选择要在 LED 中显示的图像。
      小贴士: 选择
      浏览
      ,然后选择
      导入文件图标
      导入文件
      以将图像添加到项目中或选择项目中的现有图像。
    • 图像位置
      。选择相对于 LED 的图像位置。
    • 图像宽度
      。设置特定图像宽度。
    • 图像高度
      。设置特定图像高度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal