搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
绘图工具
使用编辑器中的绘图工具可在运行时显示自定义形状。
形状
可以绘制一维形状,包括:
矩形和方形。请参见
绘制矩形
。
椭圆和圆。请参见
绘制椭圆
。
直线。请参见
绘制直线
。
折线和多边形。请参见
折线
。
小贴士:
要显示或隐藏网格,请更改网格大小,并防止绘图与网格对齐,请参见
配置编辑器网格
。
编辑器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal