搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
配置 FTP 服务器
安装 NuGet 软件包,配置脚本参数,并运行 FTP 服务器逻辑脚本以设置 FTP 服务器。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。
安装以下 NuGet 软件包的稳定版本:
FubarDev.FtpServer
FubarDev.FtpServer.FileSystem.DotNet
Microsoft.Extensions.DependencyInjection
请参见
NuGet 软件包
。
配置所需的
FTPServerLogic
脚本参数。请参见
FTP 服务器配置
。
运行
FTPServerLogic
脚本。
FTP 服务器配置
ftp server
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal