搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
配置外部事件
将外部事件添加到对象。外部事件可以是来自另一个对象的事件。将事件从一个对象添加到另一个对象使您避免为多个对象重新创建同一个事件。
从
项目视图
中,选择要包含外部事件的对象。
在
属性
中,选择
事件
旁边的
添加外部事件
。
选择该事件以管理其他对象的事件。
选择
选择
。
新事件将显示在
事件
下面。
如果需要,请将方法链接到外部事件。
有关更多信息,请参见
为现有事件添加方法
。
事件
custom event
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal