MQTT

FactoryTalk®Optix
符合 MQTT 版本 5.0,客户端支持发布者/订阅者功能。
有关更多信息,请参见MQTT V5.0 (oasis-open.org)
可以使用以下组件开发应用程序逻辑:
  • MQTT 代理
  • MQTT 客户端
  • MQTT 发布者
  • MQTT 订阅者
管理证书和密钥。请参见不使用客户端证书配置 TLS

负载结构

具有 2 个数字标签和 1 个字符串标签的文件夹的
FactoryTalk Optix
MQTT 负载结构:
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal