RA EtherNet/IP 驱动程序兼容性
RA EtherNet/IP 驱动程序
支持各种 Logix 控制器系列,包括
ControlLogix®
、
GuardLogix®
和
CompactLogix®
。兼容性取决于固件版本和冗余功能。- RA EtherNet/IP 驱动程序支持以下控制器系列:
- ControlLogix®5560
- GuardLogix® 5560
- 1769-L35E 和 1769-L32ECompactLogix®
- 1769-L35CRCompactLogix®
- 1768CompactLogix®
- 1768Compact GuardLogix®
- ControlLogix®5570
- GuardLogix®5570
- CompactLogix®5370
- ControlLogix®5580
- CompactLogix®5380
- Compact GuardLogix®5370
- GuardLogix®5580
- Compact GuardLogix®5380
- CompactLogix®5480
- ControlLogix®5590
提醒事项:
该驱动程序支持 Logix 固件版本 v20、v24、v28 及更高版本。但是,并非所有 Logix 版本都支持全部控制器和控制器系列。
提醒事项:
- 5560 Redundancy v20 仅支持 IP 地址交换。
- 5570 Redundancy v20 及更高版本仅支持 IP 地址交换。
- 5580 Redundancy v33 及更高版本仅支持 IP 地址交换。
- 5590 Redundancy v38 仅支持 IP 地址交换。
不能将 1756-ENET EtherNet/IP 网桥模块与
RA EtherNet/IP 驱动程序
结合使用。提供反馈