RA EtherNet/IP 驱动程序通信
通过为 Logix 控制器指定路由格式并启用块读取来配置
RA EtherNet/IP 驱动程序
通信,以实现高效的数据传输。配置
要建立与 Logix 控制器的通信,请采用以下格式指定相应。
工作站
对象的路由
属性:IP_Address
\Backplane\Chassis_Slot_Number
1756-CMEE 嵌入式边缘计算模块支持以下格式:,以在没有 EtherNet/IP 连接的情况下从背板直接访问控制器标签。
Backplane\
Chassis_Slot_Number
小贴士:
当使用 1756-CMEE 并以
Backplane
启动路由时,无法执行联机导入。要配置涉及多个 Logix 控制器的路由,请使用以下格式 。如果需要,重复 部分。
IP_Address
\Backplane\Port
\Address
\BackplaneChassis_Slot_Number
Port
\Address
小贴士:
使用
FactoryTalk® Linx
浏览网络并确定路由
值。在以下示例中,
OptixPanel™
从 Logix 机架 2 CPU 中读取标签,并且工作站
对象的路由
属性具有以下值:192.168.1.10\Backplane\2\A\192.168.2.3\Backplane\0
。通过背板访问不同网络上的控制器

块读取
块读取允许从控制器读取一块数据,而不是读取单个标签或数据点。这样可以更高效地读取较大的数据集,例如数组和数据结构。为了减少网络流量并加快数据传输速度,Rockwell Automation 建议对数组和更大的数据结构(如 UDT)进行块读取。默认情况下,块读取在 RA EtherNet/IP 工作站控制器上处于禁用状态。
如果 RA EtherNet/IP 工作站控制器有大型结构或数组要读取,请启用块读取。在
项目视图
中,选择 RA EtherNet/IP 工作站
控制器,然后在属性
中将 启用块读取
设置为真
。这会在支持块读取的标签结构上启用块读取。
小贴士:
您可以在单个标签上禁用块读取,从而不会通过块读取方式读取标签。在
项目视图
中,选择 RA EtherNet/IP 工作站
控制器,展开 标签
和 控制器标签
,选择标签,然后在 属性
的 启用块读取
中选择 假
。某些标签不支持读取数据块。如果对无法读取数据块的标签启用块读取,则会在运行时显示一条消息,指示必须将标签的
启用块读取
设置为假
。提供反馈