UI 对象的 UX 设计

设计一致、直观、响应迅速且易于访问的用户界面是提供无缝用户体验的关键。

一致性和直观性

设计直观且一致的 UI 行为,以增强可用性并确保可预测的用户交互。
  • 保持 UI 行为可预测。例如,按钮应始终看起来可单击。
  • 确保常用 UI 元素易于访问。

响应性

设计响应式的 UI 元素,无缝适应不同的画面大小和设备,以获得一致的用户体验。
小贴士: 有关此主题的更多信息,请参见创建响应式用户界面。
  • 确保 UI 对象适应不同的画面大小。
  • 在各种设备上测试 UI 以验证一致性。

可访问性

设计具有足够对比度并完全支持键盘和画面阅读器的 UI 元素,以确保所有用户均可访问。
小贴士: 有关此主题的更多信息,请参见样式表。
  • 使用足够的对比度以提高可读性。
  • 确保交互式 UI 对象可通过键盘和画面阅读器访问。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal