创建复杂 UI 对象

在
FactoryTalk Optix Studio
中设计复杂 UI 对象时,应考虑运行时性能和 OPC UA 对象模型。
在
FactoryTalk® Optix™
中设计复杂 UI 对象时,请考虑结构和图形复杂性如何影响运行时性能,尤其是在资源有限的硬件上。
FactoryTalk® Optix™
基于 OPC UA 对象模型,其中每个界面元素都表示为信息模型中的一个节点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal