管理容器中的元素
了解如何管理容器中的元素,包括徽标和文本元素的对齐、缩放和固定维度。
小贴士:
并非容器中的所有元素都应缩放。例如,徽标应保持相同的大小,以确保品牌一致性。这些对象应具有固定维度,通常与容器高度相关,例如 72px。
- 在属性窗格中,选择水平对齐或垂直对齐。
- 将拉伸和宽度设置为自动以保持正确的纵横比。
小贴士:
文本元素也应具有固定维度,但是请考虑平均长度,并对动态内容应用
换行
或修剪
选项。
小贴士:
为较小的分辨率进行设计,然后放大。这样,相对移除溢出内容,扩展任何可用空间要更容易。
小贴士:
有关此主题的详细信息,请参见图形对象布局及其相关分章节。
提供反馈