协作和版本控制

在开发应用程序之前,请确保设置一个工作环境,其中包括明确定义的流程、跟踪机制、版本控制和明确分配的角色。

协作工作流

在处理项目之前,请首先设置角色和权限。
  • 定义参与 UI 设计和脚本编写任务的组成员的角色和责任,以防止重叠并确保任务所有权明确。
  • 通过跟踪实现和更改,在团队成员之间保持清晰的沟通。
  • 确保整个团队使用相同版本的
    FactoryTalk® Optix™
    ,若要升级,应提前进行沟通。

版本控制 UI 更改

  • 使用版本控制系统跟踪更改,如 Git。
  • 建立流程用于合并来自不同参与者的更新。
小贴士: 请参见版本控制以了解更多信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal