- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
部署和兼容性常见问题解答
如何部署 FactoryTalk Optix 应用程序?
从 FactoryTalk Optix Studio 部署 FactoryTalk Optix 应用程序。请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
是否可以将 FactoryTalk Optix 应用程序部署到运行 FactoryTalk Optix Runtime 先前版本的设备?
是的,在部署 FactoryTalk Optix 应用程序时,运行时版本会更新。请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
将 FactoryTalk Optix 应用程序部署到已部署应用程序的 Optix 面板时会发生什么情况?
OptixPanel 一次只能有一个 FactoryTalk Optix 应用程序。如果您已部署 ProjectA 并希望部署 ProjectB,系统会将 ProjectA 替换为 ProjectB。
如果您已部署 ProjectA 并且想要更新项目,系统会询问您是否要更新项目,还是要替换项目。前者不会导致内部数据丢失,而后者会擦除所有内部数据。
小贴士:
FactoryTalk Optix Studio 将具有不同名称的项目视为单独的项目。如果先部署 ProjectA,然后尝试部署 ProjectA_updated,则将替换 ProjectA。
是否可以以保护知识产权的方式部署 FactoryTalk Optix 应用程序?
是的,您可以安全地部署 FactoryTalk Optix 应用程序。请参见目标设备上的项目加密。
是否可以升级或降级 FactoryTalk Optix 应用程序?
不能降级 FactoryTalk Optix 应用程序,但可以升级应用程序。要升级 FactoryTalk Optix 应用程序,请升级项目,然后将应用程序重新部署到目标设备。请参见:
是否可以在第三方 IPC 上部署 FactoryTalk Optix 应用程序?
是的,如果目标设备满足 FactoryTalk Optix 软件和硬件要求,您可以在第三方 IPC 上部署并运行 FactoryTalk Optix 应用程序。请参见 FactoryTalk Optix 发行说明 | 系统要求。
提供反馈