通过将日志记录到输出窗口来调试 NetLogic

通过将日志记录到输出窗口来调试 NetLogic

通过将消息记录到
FactoryTalk Optix Studio
输出
窗格来调试设计时和运行时 NetLogic。这些消息显示有关对象和变量的信息,或检查是否到达了特定的代码行。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 通过将日志记录到输出窗口来调试 NetLogic
  2. 项目视图
    中,双击 NetLogic 进行故障排除。
    NetLogic 将在外部代码编辑器中打开。
  3. 向 NetLogic 代码中添加
    Log
    方法。
    有关更多信息,请参见写入日志消息
    例如:
    • Log.Info(LogicObject.BrowseName,"
      Information message
      ");
    • Log.Warning(LogicObject.BrowseName,"
      Warning message
      ");
    • Log.Error(LogicObject.BrowseName,"
      Error message
      ");
  4. 要在
    FactoryTalk Optix Studio
    中显示日志消息,请执行下列任一操作:
    • 调试运行时 NetLogic。选择
      运行
      并调查
      输出
      窗格。
      小贴士: 可以在仿真器目标上运行项目以进行调试。
    • 调试设计时 NetLogic。执行 NetLogic 并调查
      输出
      窗格。
    小贴士:
    输出
    窗格中:
    • 设计时 NetLogic 错误会显示在
      Studio 输出
      选项卡中。
    • 运行时 NetLogic 错误会显示在
      ApplicationName
      选项卡中。例如,
      仿真器输出
    有关更多信息,请参见“输出”窗格
  5. 编辑代码并重复该过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal