设置默认代码编辑器

设置默认代码编辑器

推荐使用
Visual Studio®
2022 或 Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。
小贴士: 在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
先决条件
下载并安装首选代码编辑器。
  1. 设置默认代码编辑器
  2. FactoryTalk Optix Studio
    中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
  3. 在该对话框中,从
    首选代码编辑器
    下拉菜单中选择一个选项。
    小贴士:
    自动
    选项会将 Visual Studio 设置为默认编辑器。如果 Visual Studio 不可用,Visual Studio Code 将用作默认编辑器。
  4. 重新启动
    FactoryTalk Optix Studio
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal