- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
在 Visual Studio 中安装 NuGet 软件包
使用 NuGet Packages Manager 安装 NuGet 软件包。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。先决条件
将 Visual Studio 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 在 Visual Studio 中安装 NuGet 软件包
- 在主工具栏中,选择打开 .NET 解决方案。默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: Rockwell Automation 推荐使用Visual Studio®2022 或Visual Studio Code作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
- 安装必要的 NuGet 软件包。请参见在 Visual Studio 中安装和使用 NuGet 软件包 | Microsoft 文档。
- 选择项目以打开CSPROJ文件。
- 保存CSPROJ文件。
- 编译项目。
visual studio
提供反馈