Rockwell Automation Home
FactoryTalk Optix 帮助

创建变量

使用 C# API 在
FactoryTalk Optix Studio
项目中创建变量并返回相应的 C# 对象。
API 由
InformationModel
类提供,由
FTOptix.HMIProject
模块显示。
C# API 参考
InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
InformationModel.MakeVariable(browseName, dataTypeId, arrayDimensions)
InformationModel.MakeVariable(browseName, dataTypeId, variableTypeId, arrayDimensions)
InformationModel.MakeVariableType(browseName, dataTypeId, arrayDimensions)
InformationModel.MakeVariableType(browseName, dataTypeId, variableTypeId, arrayDimensions)
InformationModel.MakeVariable<T>(browseName, dataTypeId, arrayDimensions)
InformationModel.MakeVariable<T>(browseName, variableTypeId, dataTypeId, arrayDimensions)
InformationModel.MakeVariableType<T>(browseName, dataTypeId, arrayDimensions)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。