Rockwell Automation Home
FactoryTalk Optix 帮助

C# API 参考

C# API 用于创建逻辑,以操作项目节点、变量、日志消息、动态链接、别名、路径和转换。
可从 C# API 引用使用的任务完整列表包括:
  • 返回已知节点
  • 通过搜索返回节点
  • 添加或移除节点
  • 创建对象
  • 创建变量
  • 读取或写入字段变量
  • 使字段变量保持同步
  • 写入日志消息
  • 管理动态链接
  • 管理别名
  • 管理文件和资源路径
  • 会话活动日志和审计
  • 管理翻译
  • 串行端口 API
扩展项目
返回已知节点
通过搜索返回节点
添加或移除节点
创建对象
创建变量
读取或写入字段变量
使字段变量保持同步
写入日志消息
管理动态链接
管理别名
管理文件和资源路径
会话活动日志和审计
管理翻译
串行端口 API
管理模板
api
c# api
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。