在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包
使用 NuGet Gallery 扩展安装 NuGet 软件包。
先决条件
将 Visual Studio Code 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包
- 在主工具栏中,选择
打开 .NET 解决方案。默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: Rockwell Automation 推荐使用Visual Studio®2022 或Visual Studio Code作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。 - 在 Visual Studio Code 中,安装 NuGet Gallery 扩展 NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace。
- 在 NuGet 库中,安装必需的 NuGet 软件包。
- 保存CSPROJ文件。
- 编译项目。
提供反馈