设置默认代码编辑器
推荐使用
Visual Studio®
2022 或 Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。
小贴士:
在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
先决条件
下载并安装首选代码编辑器。
- 设置默认代码编辑器
- 在FactoryTalk Optix Studio中,选择。
FactoryTalk Optix Studio 选项 - 在该对话框中,从首选代码编辑器下拉菜单中选择一个选项。小贴士:自动选项会将 Visual Studio 设置为默认编辑器。如果 Visual Studio 不可用,Visual Studio Code 将用作默认编辑器。
- 重新启动FactoryTalk Optix Studio。
代码编辑器
提供反馈