在 Visual Studio 中安装 NuGet 软件包
使用 NuGet Packages Manager 安装 NuGet 软件包。
先决条件
将 Visual Studio 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 在 Visual Studio 中安装 NuGet 软件包
- 在主工具栏中,选择
打开 .NET 解决方案。默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: Rockwell Automation 推荐使用Visual Studio®2022 或Visual Studio Code作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。 - 安装必要的 NuGet 软件包。请参见在 Visual Studio 中安装和使用 NuGet 软件包 | Microsoft 文档。
- 选择项目以打开CSPROJ文件。
- 保存CSPROJ文件。
- 编译项目。
Visual Studio
提供反馈