设置选项
FactoryTalk Optix Studio
软件的特定全局设置。全局设置包括用户界面上显示的语言、日志消息的激活、正在开发的功能的激活、任何 NetLogic C# 代码的默认代码编辑器、物理长度的计量单位以及版本控制设置。
- 在FactoryTalk Optix标题栏中,选择后面的下拉箭头,然后选择
FactoryTalk Optix Studio 选项FactoryTalk Optix Studio 选项。 - 在FactoryTalk Optix Studio 选项中,选择Optix Studio并填写:
- 语言和区域设置。选择用户界面的语言。
- 新对象命名语言。选择用于在新图形对象的工具提示中显示对象名称的语言。选择英语(美国)或与 IDE 的语言相同。小贴士:在对象名称和对象属性中,可以使用特殊字符和特定于受支持语言的音调符号。如果在运行时可见的组件中使用特殊字符,请确保目标设备包含支持这些特殊字符的字体。请参见导入字体。
- 高级模式。激活输出窗格中显示的高级日志消息。选择高级模式并重新启动FactoryTalk Optix后,可在“开始”页面上创建没有默认内容的空白项目。
- 显示功能预览。激活正在开发中的FactoryTalk Optix Studio功能,这些功能可能会导致项目不稳定。
- 首选代码编辑器。设置用于任何 NetLogic C# 代码的默认代码编辑器。
- 首选物理长度单位。设置物理长度的默认计量单位。
- FTOptix Studio 日志级别。设置要在数据日志文件和输出窗格中显示的最大日志级别:
- 错误。错误消息。
- 警告。警告消息。
- 信息。信息性消息。
- 详细信息 1。用于故障排除的第一级详细消息。
- 详细信息 2。用于故障排除的第二级详细消息。
- 字体样式。仅在FactoryTalk Optix的桌面版本上设置用户界面的字体样式。接受默认的Roboto字体系列,或者选择系统以使用操作系统的默认字体。
- 安全警告。如果先前在查看消息时已选择不再显示此警告,则选择此选项会重新显示有关执行关键安全引用的任何 C# 警告。
- 选择版本控制,并在版本控制用户配置下填写:
- 用户名。将项目存储在版本控制存储库时登录的用户帐户的用户名。
- 用户电子邮件。将项目存储在版本控制存储库时登录的用户帐户的电子邮件地址。
- 在版本控制提供商和 ID下的选择提供商中,选择要使用的提供商,然后选择添加标识。使用凭据登录后,选择的提供商会显示在提供商标识登录下,并会显示已登录用户的用户名。
- 选择保存。
提供反馈