配置缩放布局
要配置缩放布局,请添加一个缩放布局对象及其子对象,然后更改缩放布局的属性。
- 在项目视图中,右键单击包含缩放布局对象的节点,然后选择。例如,在MainWindow (type)下添加缩放布局。
- (可选)将光标悬停在缩放布局上,选择,然后输入对象的自定义名称。

- 在项目视图中,双击缩放布局对象,然后在属性中完成:
- 填充模式。选择适应以在调整缩放布局对象大小时保持子对象的原始纵横比;选择拉伸以在调整缩放布局对象大小时忽略子对象的原始纵横比。
- 字体缩放。当调整缩放布局容器的大小时,可以缩放子对象的字体大小。
- 水平对齐。设置为拉伸时,可在父容器调整大小时水平调整缩放布局的大小。
- 垂直对齐。设置为拉伸时,可在父容器调整大小时垂直调整缩放布局对象的大小。
- 原始宽度和原始高度。确定缩放布局对象的起始大小。重要提示: 只有在项目视图中双击缩放布局对象时,原始宽度和原始高度属性才会可见。小贴士: 还可以通过在编辑器中调整缩放布局容器的大小来调整原始宽度和原始高度。
- (可选)左边距、上边距、右边距、下边距。设置缩放布局对象的边距。
有关缩放布局实现的示例,请参见 缩放布局
缩放布局
提供反馈