报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
拖动节点,将其移到
项目视图
中的新位置。
要移动节点,可采用以下两种方法:
在
项目视图
中,将节点拖到新位置。
右键单击该节点并选择
复制
,然后右键单击新位置并选择
粘贴
。
节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal