搜索
FactoryTalk Optix 帮助
开发用于显示当前日期和时间的标签。
创建标签和一个动态链接到由 ClockLogic 或系统暴露的变量,以在运行时显示当前日期和时间。
应用程序示例
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
DisplayCurrentDateTime.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
添加对象
。
创建应用程序逻辑
。
排列界面元素。
保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
NetLogic 教程
添加对象
创建应用程序逻辑
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal