ZipUnzip NetLogic

通过 Zip Unzip NetLogic,可以创建、提取和用密码保护 ZIP 存档。
重要提示: 此 NetLogic 使用第三方库。有关更多信息,请参见 NuGet Gallery | SharpZipLib

CreateZipArchive
方法

将文件或文件夹压缩到 ZIP 存档中。
采用以下属性:
Source
要压缩的文件或文件夹的完整路径。
Target
要生成的存档的完整路径。
Password
(可选)对生成的存档进行密码保护的短语。

UnzipArchive
方法

解压 ZIP 存档。
采用以下属性:
Source
要解压的 ZIP 存档的完整路径。
Target
要将存档内容提取到的文件夹路径。
Password
(可选)提取存档所需的短语。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal