添加 Zip Unzip NetLogic

通过 Zip Unzip NetLogic,可以压缩和解压文件与文件夹。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 添加 Zip Unzip NetLogic
  2. 在工具栏中,选择
    模板库
  3. 的顶部列表中选择
    Scripts
  4. 组件
    列表中,将
    Zip 解压缩
    拖到
    项目视图
    中的
    MainWindow (type)
    上。
  5. 选择
    关闭
  6. 添加 NuGet Gallery | SharpZipLib 软件包。
Zip Unzip NetLogic 将添加到您的项目。NetLogic 公开了
CreateZipArchive
UnzipArchive
方法。有关参考,请参见 ZipUnzip NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal