搜索
FactoryTalk Optix 帮助
添加数字调整框
创建变量和数字调整框,以控制确定是否显示面板的值。
小贴士:
无需添加变量和数字调整框,您可以配置通信驱动程序并从控制器导入变量值。有关更多信息,请参见
通信驱动程序
。
为数字调整框值添加并配置一个变量:
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
变量
。
在
属性
中,右键单击
变量1
,然后选择
新建
改变事件
。
小贴士:
除了使用改变事件,还可以配置转换事件。有关事件的更多信息,请参见
事件
。
添加数字调整框并将数字调整框值链接到变量:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
数字调整框
。
在
属性
中,在
值
和
ProjectName
模型
变量1
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
值更改时显示对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal